Bei Spanntechnik-Produkten unterscheidet man zwischen ausgeübten Kräften und Haltekräften. Hier sind die wesentlichen Merkmale.
Bei Handspannern wird die tatsächlich ausgeübte Kraft durch eine Reihe von Variablen bestimmt. Diese Variablen sind folgende:
Die Haltekraft der DESTACO Kniehebelspanner wurde durch praktische Versuche bestimmt. Man definiert sie als „die Kraft, die maximal auf den Spannarm in geschlossener Position angewandt werden darf, ohne dass die Komponenten des Spanners dauerhaft verformt werden“. Diese maximale Kraft wird an einer Stelle gemessen, die der Basis am nächsten liegt, und nimmt ab, je näher sich die Spindel am Ende des Spannarms befindet. Bei den Klassifizierungen der Haltekräfte handelt es sich um Höchstwerte, die nicht überschritten werden sollten. Diese Werte beinhalten einen Sicherheitsfaktor.
Die folgende Tabelle zeigt Daten zur Haltekraft (HC) und Spannkraft (EF) für einen typischen Handspanner. Die Spannkraft (EF) wird als Verhältnis von der auf den Spannergriff (AF) ausgeübten Kraft ausgedrückt. In diesem Beispiel entweder 10:1 oder 5,3:1, je nach Position des Spannpunktes am Spannarm. Das bedeutet, dass die maximale Spannkraft (EF), die an Position X1 erzeugt werden kann, 10 Mal so groß ist wie die auf den Spannergriff ausgeübte Kraft.
Beispiele:
AF = 90 ÷ 10 = 9N [40lbf.]
EF = 5 · 5,3 = 26,5N [120lbf.]
Die in der oben gezeigten Tabelle angegebenen Werte für die Haltekraft (HC) basieren auf der Distanz zum Drehpunkt des Spannarms. Das muss man berücksichtigen, wenn man die Haltekraft an einem Spannpunkt in der Mitte des Spannarms berechnet – oder an einem Punkt, der über die Länge des serienmäßigen Spannarms hinausgeht.
Beispiele:
Xc = 40mm + X = 40mm + 40,5mm = 80,5mm
M = X1 HC1 = 49,5mm x 4450N = 220275 N mm
HC = M ─ Xc = 220275 ─ 80,5 = 2736N [615lbf.]
Xc = 25+X2 = 25 + 99,5 = 124,5 mm
M = X2 HC2 = 99,5mm 2090mm = 207955 N mm
HC = M ÷ Xc = 207955 ÷ 124,5 = 1670N [375lbf.]
Wenn Sie mehr erfahren möchten wenden Sie sich bitte an unsere Experten oder schauen Sie sich unsere Handspanner auf destaco.com an.