DESTACO präsentiert Servopositionierer der Serie PGM40

Der Positionierer mit Servomotor ist als Alternative für pneumatische Positionierer ideal für schnelle Taktanwendungen mit mehreren Stopps geeignet

Mar 30-30,2021 | Tags: Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Auburn Hills, Michigan (30. März 2021) – DESTACO präsentiert mit dem Servopositionierer der Serie PGM40 eine weitere Neuheit in seinem Programm von leistungsstarken Rotationseinheiten. Ideale Einsatzbereiche des PGM40 sind kleine, mittelgroße und relativ schnelle Positionieranwendungen bei Prozessen in den Bereichen Transportwesen, Konsumgüter, Verpackung, Industrie, Gießerei, Reinraum, Qualitätssicherung und Montage. Außerdem ist der PGM40 mit größeren Servopositionieranlagen kombinierbar.

Das Hauptmerkmal des PGM40 ist seine präzisionsgefertigte Parallelkurve, die eine hohe Taktgenauigkeit in Verbindung mit einer stabilen Leistung ermöglicht. Ein weiterer, die Arbeitsgenauigkeit steigernder Vorzug des PGM40 ist seine geringe Eingangsträgheit. Sie senkt sowohl das erforderliche Anfahrmoment als auch das vom Servomotor bereitzustellende Gesamtmoment.

“Der PGM40 Servopositionierer ist die perfekte Lösung für Anwender, die mit dem Umstieg von einem herkömmlichen Positionierer mit Pneumatikantrieb auf einen flexiblen Positionierer mit Servomotor liebäugeln,” so Matt Girand, Vice President & General Manager, Americas and Global Automation von DESTACO. “Als kostengünstige Lösung ist der PGM40 ideal geeignet für den Einsatz an portablen OEM-Maschinen, die flexibel, leicht, sehr kompakt und hochpräzise sein müssen.” 

Trotz seiner kompakten Bauweise kann der PGM40 Servopositionierer dank seines hohen Leistungsgewichts hohe Lasten handhaben. Zudem macht die integrierte Motorhalterung den PGM40 mit allen standardisierten Motorkupplungen von Drittanbietern kompatibel. Die große Mittenbohrung im PGM40 ermöglicht das Durchführen einer Vielzahl von Kabeln und Leitungen. Die Lebensdauerschmierung senkt die Wartungskosten erheblich und macht den PGM40 zu einem Produkt, das einmal aufgestellt für immer läuft

Weitere Informationen über die Hochleistungslösungen von DESTACO für Automation, Spanntechnik oder Fernhantierung erhalten Sie unter destaco.com oder unter der Rufnummer 888-337-8226. 

Über Destaco

Destaco, ein Unternehmen der Dover Corporation, ist globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von Hochleistungslösungen für Automation, Spanntechnik und Fernhantierung. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen an, z. B. für die Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüterverpackungen, Luft- und Raumfahrt, verarbeitende Industrie sowie die Nuklearindustrie. 

Destaco kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für präzise Bewegungs-, Platzierungs- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität optimieren können. Zur Produktfamilie von Destaco zählen branchenführende Marken wie Destaco (Hand- und Kraftspanner sowie Endeffektoren); Camco™ und Ferguson™ (Schrittschaltgeräte), Robohand™ (Greifer) sowie CRL™ (Manipulatoren und Transferanschlüsse). 

Destaco hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in 9 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. 

Destaco ist ein Unternehmen der Dover Corporation, einem international breit aufgestellten Fertigungsunternehmen und Lösungsanbieter mit einem Jahresumsatz von ca. 7 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet innovative Ausrüstungen und Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile, Software und Digitallösungen sowie Support-Dienstleistungen in fünf Geschäftssegmenten: Technische Produkte, Betankungslösungen, Bilderfassung & Erkennung, Pumpen & Prozesslösungen, sowie Kälte- & Lebensmitteltechnik. Dover verdankt seine Marktführerschaft der Verbindung von globaler Präsenz mit operativer Flexibilität. Das ausgeprägte unternehmerische Denken, für das Dover seit über 60 Jahren bekannt ist, motiviert die über 23.000 Mitarbeiter des Unternehmens dazu, zusammen mit Kunden ständig an innovativen Lösungen zu arbeiten. Dover hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, USA.

 

Back to Top