DESTACO présente le positionneur de servo série PGM40

La conception basée sur un servomoteur de cette unité la rend idéale pour les applications d’indexation à grande vitesse et nombreux arrêts qui peuvent mettre les capacités des positionneurs pneumatiques à l'épreuve

Mar 30-30,2021 | Tags: Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Auburn Hills, Michigan (30 mars 2021) – DESTACO a le plaisir d'annoncer l'ajout du positionneur de servo série PGM40 à sa gamme de solutions de servopositionnement rotatif hautes performances. Le servo-positionneur PGM40 a été conçu pour les applications de positionnement à petite, moyenne et relativement haute vitesse dans les processus du transport, de la consommation, de l'emballage, de l’industrie, du moulage, des salles blanches, du montage/test et assemblage, il est capable de fournir un sous-positionnement dans des configurations d'asservissement plus importantes.

La principale caractéristique du servo-positionneur PGM40 est sa conception à came parallèle de précision, qui lui permet de combiner une précision d'indexation élevée et des performances de rigidité. En outre, l’inertie d’entrée du PGM40 est faible, ce qui lui offre un fonctionnement plus précis tout en réduisant le couple de démarrage requis et en imposant un couple global plus faible au servomoteur.

« Le servo-positionneur PGM40 est la solution parfaite pour les fabricants qui souhaitent passer d'un indexeur pneumatique traditionnel à deux points d'arrêt à un indexeur propulsé par un servomoteur capable de s'arrêter à plusieurs points d'indexation », a déclaré Matt Girand, vice-président et directeur général de DESTACO, Amériques et automatisation mondiale. « Les caractéristiques du PGM40 en font une solution rentable idéale sur des machines OEM portables qui doivent être flexibles, légères, très compactes et aussi précises que possible. »

La construction du servo-positionneur PGM40 lui permet d’accepter des charges utiles élevées malgré son boîtier compact, grâce à son rapport puissance/poids élevé, et son système de serrage du moteur intégré le rend compatible avec tous les accouplements de moto-réducteurs tiers standard. Le PGM40 comporte également une grande ouverture centrale qui lui permet de recevoir facilement divers câbles et tuyauteries. Enfin, la conception « lubrifiée à vie » du PGM40 réduit considérablement le besoin de maintenance, ce qui en fait essentiellement un produit « à installer et à oublier ».

Pour en apprendre davantage sur toutes les solutions hautes performances d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation proposées par DESTACO, rendez-vous sur notre site destaco.com ou appelez (888) DESTACO (888-337-8226).

À propos de DESTACO

Société du groupe Dover Corporation, DESTACO est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du maintien des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire.

Fondée sur un héritage de plus de 100 ans, DESTACO offre une palette complète de produits conçus pour orchestrer des solutions de mouvement, de positionnement et de contrôle précises qui stimulent la productivité et la disponibilité des fabricants du monde entier. La famille des produits DESTACO regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques et les préhenseurs Destaco, les indexeurs Camco™ et Ferguson™, les préhenseurs Robohand™, et les ports de transfert et manipulateurs CRL™.

DESTACO est basée à Auburn Hills, Michigan, États-Unis. Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie.

DESTACO fait partie de Dover Corporation, fabricant mondial et fournisseur de solutions aux activités diversifiés, affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars. Dover fournit des équipements et des composants novateurs, des consommables, des pièces de rechange, des solutions logicielles et numériques, ainsi que des prestations d'assistance, par le biais de ses trois divisions opérationnelles : produits d’ingénierie, combustibles, solutions d'emballage et d'identification, solutions de pompage et de traitement, équipement de réfrigération et alimentaire. Dover associe échelle mondiale et souplesse opérationnelle pour agir sur les marchés que nous servons. Reconnue depuis plus de 60 ans pour son esprit d'entreprise, l’équipe de Dover est constituée de plus de 23 000 employés à l'esprit d'initiative, qui cherchent en permanence à repousser les limites du possible dans leur collaboration avec les clients. Le siège de Dover est à Downers Grove, dans l’Illinois.

Back to Top