mechanical_index_drives

5 Tipps, wie Sie die Lebensdauer von Präzisions-Rundtakttischen verlängern

Präzisions-Rundtakttische, auch bekannt als Indexer, ermöglichen in verschiedenen Anwendungen reibungslose und präzise Bewegungen. Nach der Nennlebensdauer kann die Leistung abnehmen und im schlimmsten Fall zu Systemausfällen führen. Daher stellen wir Ihnen hier die fünf wichtigsten Indikatoren vor, um kritische Teile in Ihrem Indexer auszutauschen und die optimale Funktionalität zu gewährleisten:

  1. Unregelmäßige Bewegung: Ruckartige oder ungleichmäßige Bewegungen oder auch abnehmende Positioniergenauigkeit können auf die Abnutzung/Beschädigung von kritischen Innenteilen hinweisen. Mit der Zeit verschleißen die Rollkontaktflächen der Kurvenrollen und beeinträchtigen so die Leichtgängigkeit und Genauigkeit der Bewegung. Unregelmäßige Bewegungen sind eines der wichtigsten Anzeichen dafür, dass die Kurvenrollen ausgetauscht werden müssen.
  2. Seltsame Geräusche oder Vibration: Seltsame Geräusche oder erhöhte Vibrationen im Betrieb können auf Schäden an internen Teilen hindeuten, z.B. weil verschlissene oder falsch ausgerichtete Kurvenrollen mehr Reibung verursachen. Eine sorgfältige Beurteilung durch einen erfahrenen Techniker ist erforderlich, um Schäden an Nockenwellen, Ausgangslager und Eingangslager auszuschließen.
  3. Weniger Vorspannung: Ein starkes Nachlassen der Vorspannung in den Stationen ist ein erstes Anzeichen für den Ausfall des Rundtakttisches.
  4. Erhöhte Betriebstemperatur: Eine konstant überhöhte Betriebstemperatur kann auf starken Verschleiß hinweisen: Verschlissene oder beschädigte Kurvenrollen erzeugen mehr Reibung und führen zu einer beschädigten Kurvenscheibe, und dadurch zu mehr Hitze. Daher sollte die Temperatur mit den Empfehlungen in der Richtlinie verglichen werden.
  5. Abnehmende Schmierung: Präzisionsteile benötigen saubere, empfohlene Schmiermittel, um reibungslos zu funktionieren und die Reibung zu verringern. Wenn der Schmierstoff schneller abbaut als es laut Richtlinie vorgesehen ist, müssen Sie den Rundtakttisch von einem erfahrenen Techniker untersuchen und gegebenenfalls überholen lassen.

Regelmäßige Überwachung, Inspektion und Wartung gewährleisten eine optimale Leistung und ein langes Leben Ihres Rundtakttisches. Um das Risiko unerwarteter Ausfälle, Ausfallzeiten und Kosten zu minimieren, sollten Sie die im Datenblatt vorgesehenen Parameter für hochwertige Schrittgetriebe von Herstellern wie DESTACO Camco beachten. Investieren Sie in eine sorgfältige Wartung, um die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Indexers zu erhalten - und damit eine längere Lebensdauer. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.destaco.com/de/rotary-positioning/mechanical-indexers.html

CAMCO DREHPOSITIONIERUNG

Back to Top