- Mouvement irrégulier ou incohérent: Si vous remarquez un mouvement saccadé ou irrégulier, une perte de précision de positionnement, cela pourrait indiquer une usure/un endommagement des pièces internes critiques. Au fil du temps, les surfaces de contact roulantes des suiveurs CAM s'usent, compromettant la douceur et la précision du mouvement d'indexation. L'un des principaux signes indiquant que les suiveurs de came peuvent avoir besoin d'être remplacés est un mouvement irrégulier ou incohérent au sein de l'indexeur.
- Bruit ou vibrations excessifs: Un bruit inhabituel ou des vibrations excessives pendant le fonctionnement de votre indexeur peuvent être une indication claire de dommages aux pièces internes. Des suiveurs CAM usés ou mal alignés peuvent entraîner une friction accrue avec les composants partenaires, entraînant du bruit et des vibrations. Ces problèmes peuvent avoir un impact négatif sur les performances globales de l'indexeur et entraîner des dommages irréparables s'ils ne sont pas résolus. La came endommagée, les roulements de sortie, les roulements d'entrée peuvent également être à l'origine du bruit et des vibrations. Une évaluation minutieuse par un technicien expérimenté est nécessaire.
- Signes d'usure: La perte de précharge dans les stations est l'indication principale d'une défaillance de l'indexeur.
- Augmentation de la température de fonctionnement: Si vous remarquez que la température de fonctionnement de votre indexeur est constamment supérieure à la normale, cela peut indiquer une usure importante des pièces critiques internes. Des suiveurs de came usés ou endommagés peuvent générer une friction accrue et endommager la came, entraînant des températures de fonctionnement plus élevées. Surveiller la température et la comparer aux directives recommandées peut aider à déterminer si les pièces critiques fonctionnent normalement.
- Exigences de lubrification: Les pièces de précision nécessitent un lubrifiant propre de qualité recommandée pour fonctionner en douceur et réduire la friction. Cependant, si la dégradation du lubrifiant se produit plus rapidement que les directives recommandées, cela pourrait être un signe d'usure excessive. Cela nécessite l'examen des indexeurs par un technicien expérimenté et s'il n'est pas réparable sur le terrain, l'unité doit être reconstruite.
L'inspection, l'entretien et l'évaluation périodiques des indexeurs sont essentiels pour garantir les performances et la longévité optimales de votre indexeur. En surveillant les irrégularités de mouvement, les bruits ou vibrations excessifs, l'attention aux signes visibles d'usure, l'augmentation de la température de fonctionnement et les exigences de lubrification, vous pouvez déterminer quand il est temps de réviser les indexeurs. Une maintenance opportune réduit le risque de pannes inattendues, minimise les temps d'arrêt et aide à maintenir l'efficacité et la fiabilité de votre indexeur. N'oubliez pas qu'investir dans des fabricants d'indexeurs de qualité supérieure comme DESTACO-Camco et respecter un calendrier d'entretien proactif prolongera la durée de vie de votre indexeur et améliorera vos processus industriels. L'attente principale ici est que les indexeurs rotatifs doivent être utilisés avec les mêmes paramètres de la fiche technique de dimensionnement de l'application pour respecter la durée de vie nominale.