DESTACO présente les pinces pneumatiques série 82L-3E

Le nouveau design permet le réglage des angles d'ouverture des bras de serrage jusqu'à 105°

Jun 01,2022-Mar 30,2030 | Tags: Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Oberursel, Hesse (1 juin 2022) – DESTACO a le plaisir présenter ses nouvelles pinces pneumatiques de la série 82L-3E, dotées d’un corps encapsulé en aluminium léger et d’une mécanique optimisée plus précise et bien plus durable que les précédents designs de pinces pneumatiques. Les pinces pneumatiques 82L-3E complètent parfaitement les modèles 82M-3E, elles sont disponibles en trois versions dont la plage de couple de maintien va de 75 Nm à 380 Nm et le couple de serrage de 25 Nm à 120 Nm à 5 bars.

« Toutes les pinces de la nouvelle série 82L-3E respectent les exigences rigoureuses d'une utilisation dans les industries de traitement des tôles et de l'automobile, qui peuvent requérir des millions de cycles de fonctionnement », a déclaré Christian Schubert, responsable produit mondial pour la recherche sur les pinces assistées chez DESTACO.

Si l'air comprimé vient à manquer pendant le fonctionnement d’une pince 82L-3E, celle-ci peut être déverrouillée manuellement. La polyvalence est renforcée par un levier manuel en option, qui peut se monter sur la gauche ou la droite de la pince. Les surfaces de montage multiples offrent également une meilleure polyvalence du montage et de l'installation. La structure modulaire de la 82L-3E simplifie l'approvisionnement des pièces de rechange et réduit les besoins de stock, les bras de serrage sont ceux des pinces pneumatiques de la série 82L-2, également disponibles en versions U, H et latérales. 

Lorsque les pièces doivent être serrées et positionnées parfaitement, les nouvelles pinces de serrage pneumatiques polyvalentes, réglables et fermées de la série 82L-3E représentent le choix parfait pour les utilisateurs. En particulier, l'angle d'ouverture de la 82L-3E peut être réglé rapidement avec un seul outil, ce qui contribue à la garantie d’une polyvalence d'utilisation maximale.

Pour en savoir plus sur toutes les solutions hautes performances d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation proposées par DESTACO, rendez-vous sur notre site destaco.com ou appelez (888) DESTACO (888-337-8226).

About DESTACO

Société du groupe Dover Corporation, DESTACO est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du maintien des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire. 

Fondée sur un héritage de plus de 100 ans, DESTACO offre une palette complète de produits conçus pour orchestrer des solutions de mouvement, de positionnement et de contrôle précises qui stimulent la productivité et la disponibilité des fabricants du monde entier. La famille des produits DESTACO regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques et les préhenseurs Destaco, les indexeurs Camco et Ferguson, les préhenseurs Robohand, et les ports de transfert et manipulateurs CRL

DESTACO est basée à Auburn Hills, Michigan, États-Unis. Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie. Vous trouverez plus d'informations sur destaco.com.

DESTACO fait partie de Dover Corporation, fabricant mondial et fournisseur de solutions aux activités diversifiées, affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 milliards de dollars. Nous fournissons des équipements et des composants novateurs, des consommables, des pièces de rechange, des solutions logicielles et numériques, ainsi que des prestations d'assistance, par le biais de cinq divisions opérationnelles : Produits d'ingénierie, énergie et carburant propres, imagerie et identification, pompes et solutions de processus, technologies climatiques et durables. Dover associe son échelle mondiale et sa souplesse opérationnelle pour être à la pointe des marchés que nous servons. Reconnue depuis plus de 65 ans pour son esprit d'entreprise, notre équipe est constituée de plus de 25 000 employés à l'esprit d'initiative, qui collaborent avec nos clients pour repousser les limites du possible. Le siège de la société est basé à Downers Grove, dans l'Illinois ; Dover est cotée à la bourse de New York sous le code « DOV ». Vous trouverez plus d’informations sur dovercorporation.com.

###

CONTACT MÉDIAS :

Jana Mink
com-a-tec GmbH
+49 (0) 7721 9830-66
patricia.h@com-a-tec.de

Edit Schulze-Steinen
DESTACO
+49 (0) 6171 705-484
eschulzesteinen@destaco.com

Back to Top