Une solution de serrage innovante rationalise les applications de soudage et d'assemblage exigeantes dans l'automobile, l'aéronautique et l'industrie des biens de consommation
Auburn Hills, Michigan (25 septembre 2018) - Destaco lance sa gamme TCC-2E de pinces de compensation de tolérance (en anglais : Tolerance Compensation Clamps, TCC), conçues pour offrir une plus grande flexibilité dans le cadre d'applications de soudage et d'assemblage nécessitant le serrage de composants de différentes épaisseurs ou avec des tolérances très faibles.
« Le lancement de la pince de compensation de tolérance TCC-2E est la toute dernière innovation dans notre gamme de pinces de puissance », explique Matt McCartney, vice-président de Destaco, direction stratégie, marketing et produit. « La pince TCC-2E a été conçue pour améliorer significativement les temps de configuration et de changement de série des lignes de production, en rendant inutile la phase d'ajustement manuelle des pinces pour différentes épaisseurs de tôle. La pince TCC-2E interagit parfaitement avec notre gamme complète de pinces de puissance, de pinces à goujon et d'ensembles de goujons, procurant ainsi à l'intégralité de notre base de clients un autre outil puissant pour les accompagner dans leurs applications d'ablocage les plus complexes. »
Le nouveau modèle TCC-2E, qui est directement interchangeable avec les pinces de puissance Destaco de la gamme 82M-3E, convient tout particulièrement pour des applications de fabrication flexibles dans l'automobile, l'aéronautique et l'industrie des biens de consommation. La manipulation de châssis de véhicules d'épaisseurs variables sur une ligne de production unique est un exemple de son utilisation dans l'industrie automobile. Cette opération demandait autrefois l'utilisation de deux pinces ajustées pour différentes épaisseurs de matériaux. Mais maintenant, avec la pince de compensation de tolérance, une seule unité peut être utilisée pour de multiples épaisseurs de matière, ce qui favorise une réduction des temps de configuration et des coûts de production.
Les pinces TCC-2E sont disponibles dans une variété de tailles. Elles possèdent un corps fermé qui protège le mécanisme interne et les tests ont démontré qu'elles ne requièrent aucune maintenance pendant 3 millions de cycles. Différentes conceptions de cylindres avec clapets de non-retour déverrouillables, dispositifs d'arrêt et unités de blocage de tige, sont disponibles pour répondre aux besoins de chaque application individuelle.
Pour en apprendre davantage sur toutes les solutions haute performance d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation proposées par Destaco, rendez-vous sur notre site destaco.com ou appelez (888) Destaco (888- 337-8226).
À propos de Destaco
Société du groupe Dover Corporation, Destaco est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du maintien des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire.
Fort d'un héritage plus que centenaire, Destaco propose une gamme complète de produits permettant de concevoir des solutions précises en matière de commande, positionnement et mouvements, favorisant la productivité et optimisant les cycles de production des fabricants du monde entier. La famille des produits DESTACO regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques et les préhenseurs Destaco, les indexeurs CAMCO™ et Ferguson™, les pinces Robohand™, et les ports de transfert et manipulateurs CRL™.
La société Destaco est établie à Auburn Hills, dans le Michigan (États-Unis). Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie.
Destaco fait partie de Dover Corporation, fabricant mondial aux activités diversifiées, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 7 milliards de dollars. Dover fournit des équipements et composants novateurs, des dispositifs spécialisés, des consommables, des solutions logicielles et numériques ainsi que des prestations d'assistance, par le biais de trois principales divisions opérationnelles : Systèmes d'Ingénierie, Fluides et Équipements en Réfrigération & Alimentaire. Le siège de la société est basé à Downers Grove, dans l'Illinois ; Dover est cotée à la bourse de New York sous le code « DOV ».