AUTOMATISIERUNG DER TEILEBEARBEITUNG

RTH

Automatisierung der Teilebearbeitung

Seit über 40 Jahren unterstützt DESTACO Maschinenbetreiber bei der Optimierung ihrer kritischen Bearbeitungsprozesse durch Automatisierungsprodukte und Fachwissen. Von den ersten Planungsphasen bis zum Entladen fertiger Materialien von Maschinen mit Robohand Greifern – und den anderen geschäftskritischen Vorgängen dazwischen – DESTACO kann Ihnen dabei helfen, die Betriebszeit und Effizienz zu steigern.

Die Automatisierung Ihrer Bearbeitungsprozesse kann viele Vorteile für Ihre Fertigungsanlage haben, darunter:

  • Rationalisierung und Optimierung der Fertigung
  • Optimale Nutzung der Produktionsfläche
  • Erhöhte Genauigkeit, was zu weniger Fehlern und Ausschuss führt
  • Automatisiertes Be- und Entladen von Werkstücken
  • Einrichten von Werkzeugen und Ausrichten von Teilen für die jeweilige Anwendung
  • Überwachung von Kräften, Temperaturabweichungen und Schäden an Roboterwerkzeugen

Automatisierung von CNC-Anwendungen

DESTACO ist besonders auf CNC-Bearbeitungsanwendungen spezialisiert, bei denen es um das Be- und Entladen von Rohmaterialien aus Maschinen geht. In vielen Fällen sind dazu zwei Greifer mit unterschiedlichen Fingerkonstruktionen erforderlich, da sich die Geometrie der Teile zwischen dem Be- und Entladen ändern kann.

Hier einige Beispiele, deren Handling erst mit DESTACOs Hilfe möglich wurde:

  • Billets
  • Schmiedeteile
  • Stangenmaterial
  • Gussteile
  • Andere Materialien mit großen Toleranzbereichen

Vorteile von Greifern mit Schutzart IP (Ingress Protection).

DESTACO Produkte zeichnen sich auch bei Anwendungen in rauen Umgebungen aus, z.B. Robohand-Greifer mit hohen IP-Schutzklassen. Die Schutzart ist wichtig, da Späne, Grate und Ablagerungen aus dem Betrieb Greifer ohne diese Einstufung beschädigen können. Selbst wenn ein Greifer ohne IP-Einstufung ein Teil nur indirekt handhabt, kann es zu Schäden kommen, etwa wenn abgesprengte Späne von benachbarten Werkzeugen in den Greifer gelangen.

Auch wenn Ihr Werkzeug nicht mit Schmutz, Schneidflüssigkeiten und/oder Kühlmittel in Berührung kommt, sollten Sie Automatisierung verwenden, wenn einige der folgenden Kriterien vorliegen:

  • Eintönig - der Bediener lädt den Rohling in die Anwendung und entnimmt dann das fertige Teil.
  • Schmutzig - Schmutz und Kühlmittel in der Maschine.
  • Gefährlich – das Teil besitzt scharfe Späne oder Grate. In diesem Fall ist ein Greiferpaar an einem Roboter ist eine gute Lösung. Ein Greifer dient zum Einlegen des Rohmaterials und einer zur Entnahme des Fertigteils - das spart auch Zeit.

Beim Entladen und in den letzten Phasen der Handhabung ist es wichtig zu wissen, was mit dem Teil geschehen soll. DESTACO Experten können Ihnen dabei helfen, zu koordinieren, wie das Teil in einen Behälter fällt, auf ein Förderband gelegt oder in ein Tray eingelegt wird - oder wie Sie eine andere Transportmethoden nutzen.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und teilen Sie unseren Automatisierungsingenieuren Ihre Anwendungsziele und technischen Spezifikationen mit!

Ansicht
Anwendung
Gruppe
Back to Top