DESTACO présente des modèles de pinces manuelles à base de montage frontale

Le nouveau design offre quatre nouvelles options d'actions horizontales ou verticales de la poignée

Mar 29,2022-Mar 30,2030 | Tags: Press Releases & News Articles - Global
Destaco News & Events Image

Oberursel, Hesse (30 mars 2022) - DESTACO a le plaisir d'annoncer l'élargissement de sa gamme de serrages manuels horizontaux et verticaux à genouillères avec l'introduction d'un modèle à base de montage frontale. La base de montage frontale compacte, un gain d’espace, est conçue pour offrir aux utilisateurs des possibilités supplémentaires dans leurs applications de serrage.

« Le pied vertical du serrage offre une plus grande flexibilité à l'utilisateur. La position de la base permet une réduction significative des contours en interférence », a expliqué Nina Wolleb, responsable de l'ingénierie des applications, Europe, chez DESTACO.

L'option de montage frontal peut être incluse sur un total de quatre serrages manuels utilisables avec une action de poignée verticale et horizontale. Les deux modèles à action verticale - 2002-UF et 2007-UF - offrent un espace plus grand pour les opérations manuelles et renforcent la sécurité. Les versions horizontales - modèles 225-UF et 235-UF - bénéficient d’un design de faible hauteur pour créer de l'espace et un plus grand dégagement des mains, ce qui améliore la sécurité de fonctionnement.

Les nouveaux modèles utilisent le même gabarit de trous de fixation que les modèles existants, ainsi que les mêmes broches, porte-goupilles et arrêts de vis. Tous les modèles utilisent des bagues durcies aux principaux points de rotation et leur design n'interfère pas avec les fixations.

Pour en apprendre davantage sur DESTACO ou sur les solutions d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation hautes performances que l’entreprise propose, rendez-vous sur destaco.com ou appelez (888) DESTACO (888-337-8226).

Présentation de DESTACO

Société du groupe Dover Corporation, DESTACO est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du maintien des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire.

Fondée sur un héritage de plus de 100 ans, DESTACO offre une palette complète de produits conçus pour orchestrer des solutions de mouvement, de positionnement et de contrôle précises qui stimulent la productivité et la disponibilité des fabricants du monde entier. La famille des produits DESTACO regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques et les préhenseurs Destaco, les indexeurs Camco et Ferguson, les préhenseurs Robohand, et les ports de transfert et manipulateurs CRL.

DESTACO est basée à Auburn Hills, Michigan, États-Unis. Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie. Vous trouverez plus d'informations sur destaco.com.

DESTACO fait partie de Dover Corporation, fabricant mondial et fournisseur de solutions aux activités diversifiées, affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 milliards de dollars. Nous fournissons des équipements et des composants novateurs, des consommables, des pièces de rechange, des solutions logicielles et numériques, ainsi que des prestations d'assistance, par le biais de cinq divisions opérationnelles : Produits d'ingénierie, énergie et carburant propres, imagerie et identification, pompes et solutions de processus, technologies climatiques et durables. Dover associe son échelle mondiale et sa souplesse opérationnelle pour être à la pointe des marchés que nous servons. Reconnue depuis plus de 65 ans pour son esprit d'entreprise, notre équipe est constituée de plus de 25 000 employés à l'esprit d'initiative, qui collaborent avec nos clients pour repousser les limites du possible. Le siège de la société est basé à Downers Grove, dans l'Illinois ; Dover est cotée à la bourse de New York sous le code « DOV ». Vous trouverez plus d’informations sur dovercorporation.com.   

Back to Top