Le système de serrage électrique de la série 92W de DESTACO permet de réaliser des économies sur les coûts, le CO2 et l'énergie dans le cadre de l'industrie 4.0
Auburn Hills, Michigan (15 février 2024) - DESTACO, un fournisseur mondial leader dans le domaine des solutions d'automatisation, de serrage et de préhension, est fier de présenter le nouveau système intelligent de serrage électrique de la série 92W. Fonctionnant entièrement sans air comprimé, les serre-joints électriques 92W établissent une nouvelle norme pour des opérations de production efficaces et respectueuses de l'environnement. Ils réduisent la consommation d'énergie et les émissions de CO2. En tant que solution plug-and-play, ils ouvrent la voie à des processus de production exceptionnellement flexibles.
"Les entraînements électriques ont des avantages évidents par rapport aux entraînements pneumatiques", explique Christian Schubert, directeur produit mondial chez DESTACO. "Ils réduisent les émissions de CO2 et les coûts énergétiques jusqu'à 85%. Leur utilisation de moteurs électriques permet d'éliminer le besoin de lignes d'air comprimé à faible rendement et d'équipements pneumatiques associés. Les entraînements électriques offrent également un haut degré de flexibilité, ce qui réduit considérablement le besoin d'un inventaire de pièces de rechange étendu."
L'intelligence intégrée du serre-joint 92W réduit également le besoin de composants supplémentaires, car elle fournit des données essentielles pour l'optimisation des processus, même sans capteurs externes. Même lors de l'installation, ces valeurs permettent à l'utilisateur d'ajuster facilement la vitesse, le positionnement et/ou le couple pour "affiner" la production. Pendant l'exploitation ultérieure, les valeurs sont utilisées pour analyser la qualité du processus.
Le contrôle des serre-joints électriques est décentralisé et attaché directement aux dispositifs de production, ce qui réduit la longueur des câbles et les coûts de câblage. De cette manière, toutes les fonctions d'automatisation peuvent être mises en oeuvre de manière décentralisée. Cela libère non seulement de l'espace, mais assure également une intégration transparente de la technologie de serrage dans le système de production. Une gestion fiable de la tension, des signaux et des données facilite également la planification numérique, ainsi que l'installation et la mise en service rapides et faciles. Toutes ces fonctionnalités permettent de gagner du temps et, associées à l'optimisation des processus, réduisent les coûts de main-d'oeuvre. Les investissements initiaux plus élevés sont ainsi amortis en un à trois ans, selon la configuration.
Les avantages des nouveaux serre-joints de la série 92W pourront aider de nombreuses entreprises de fabrication à passer de serrages pneumatiques à des entraînements électriques. De nombreuses entreprises innovantes utilisent déjà les premières unités de serre-joints 92W dans leurs processus de production et obtiennent d'excellents résultats.
Les puissants serre-joints électriques 92W maintiennent les pièces à usiner dans plusieurs positions ; par exemple, pendant la production et l'assemblage de carrosseries. Grâce au contrôle intégré des composants du serre-joint, aucun capteur externe n'est requis. En combinaison avec la compensation de tolérance intégrée de l'unité, cela permet le contrôle et la production de différents types de composants.
En parallèle des serre-joints électriques intelligents de la série 92W, d'autres variantes économiques de la série sont lancées sur le marché. Les grippers DPE/RPE, les positionneurs servo GTB/RPE et les ventouses EcoCup présentent également les avantages des entraînements électriques.
Pour en savoir plus sur DESTACO ou sur l'une de ses solutions d'automatisation, de serrage ou de préhension haute performance, veuillez visiter destaco.com.
Présentation de DESTACO
Société du groupe Dover Corporation, DESTACO est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du serrage des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire.
Fondée sur un héritage de plus de 100 ans, DESTACO offre une palette complète de produits conçus pour orchestrer des solutions précises de préhension, de positionnement et de serrages qui améliorent la productivité et la disponibilité des fabricants du monde entier. La famille des produits DESTACO regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques, les préhenseurs complets Destaco, les indexeurs Camco™ et Ferguson™, les pinces Robohand™, les ports de transfert et manipulateurs CRL™.
DESTACO est basée à Auburn Hills, Michigan, États-Unis. Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie. Vous trouverez plus d'informations sur destaco.com.
DESTACO fait partie de Dover, fabricant mondial et fournisseur de solutions aux activités diversifiés, affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 milliards de dollars. Nous fournissons des équipements et des composants novateurs, des consommables, des pièces de rechange, des solutions logicielles et numériques, ainsi que des prestations d'assistance, par le biais de cinq divisions opérationnelles : Produits d'ingénierie, énergie et carburant propres, imagerie et identification, pompes et solutions de processus, technologies climatiques et durables. Dover associe son échelle mondiale et sa souplesse opérationnelle pour être à la pointe des marchés que nous servons. Reconnue depuis plus de 65 ans pour son esprit d'entreprise, notre équipe est constituée de plus de 25 000 employés à l'esprit d'initiative, qui collaborent avec nos clients pour repousser les limites du possible. Le siège de la société est basé à Downers Grove, dans l'Illinois ; Dover est cotée à la bourse de New York sous le code « DOV ». Vous trouverez plus d’informations sur dovercorporation.com.