Indexeurs - fixes et Flexibles, automatique

Un grand nombre des opérations de fabrication les plus importantes et les plus complexes au monde - dans des secteurs allant de l'aérospatiale à l'automobile, des biens de consommation au conditionnement, et de la médecine nucléaire aux sciences de la vie - dépendent des systèmes d'automatisation pour fonctionner de manière cohérente, efficace et sûre. Pendant de nombreuses années, la technologie dominante dans ce domaine a été ce que l'on appelle un système « fixe » qui repose sur le fonctionnement d'une came à indexation fixe. Ce type de came est un composant mécanique d'automatisation qui est usiné pour être utilisé sur un indexeur. La fonction de la came à indexation fixe doit être précise dans deux périodes de fonctionnement distinctes : la période d'indexation, qui dicte le nombre de degrés dont la came a besoin pour déplacer l'indexeur en position, et la période d'arrêt, qui détermine la durée pendant laquelle la came reste immobile pendant le processus d'indexation.

Plus récemment, cependant, une nouvelle technologie basée sur le fonctionnement d'une CamConstant-Lead a gagné en popularité. Contrairement à la came d’indexation à arrêt fixe, la came d’avance constante ne fonctionne pas avec des périodes d’arrêt rigides et immuables, ce qui donne à ce style d’indexation son nom « flexible ». Les mouvements de la came d’avance constante sont déterminés électroniquement par un dispositif programmable, généralement un servomoteur. Bien que les cames d’avance constante aient une période d’indexation fixe, elles n’ont pas de véritable période d’arrêt puisque le servomoteur est conçu pour utiliser de façon des mouvements infinitésimaux pour rechercher la meilleure position, même lorsque la came a apparemment terminé son mouvement.

Rotary_Positioning_Group

AVANTAGES & INCONVÉNIENTS -VS FIXE. AUTOMATISATION FLEXIBLE

L’ automatisation fixe et l’automatisation flexible ont toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients, ce qui signifie que les opérateurs doivent prendre en compte toutes les variables pour déterminer le meilleur système pour leur opération particulière.

DSC_CMC_Fixed_Flexible_Chart small
  • Puisqu’il est de nature mécanique, le démarrage des cames à arrêt fixe ne nécessite pas de programmation compliquée ni de débogage du système

  • Lorsque la came s’arrête, il est impossible qu’un mouvement auxiliaire se produise

  • Les cames fixes sont très robustes et peuvent supporter des capacités de charge plus élevées

  • L’entretien est plus simple, une seule vidange d’huile et un regraissage des pièces est nécessaire après une certaine période d’activité

  • Le coût global du système est moins élevé.
  • Les mouvements fixes des cames diminuent la flexibilité du système

  • Toute modification des paramètres de fonctionnement de l’indexeur nécessite d’importantes modifications des cames

  • Les systèmes d’automatisation fixes ne peuvent pas fournir des réactions sur le processus à l’opérateur
  • Le servomoteur peut être reprogrammé pour s’adapter rapidement aux changements de paramètres de fonctionnement

  • Le fonctionnement du servomoteur peut être contrôlé pour fournir des rapports sur la demande énergétique, le temps de disponibilité/d’indisponibilité, la vitesse de déplacement, la vélocité et le temps d’accélération/décélération

  • L’automate programmable (programmable logic controller, PLC) du système peut se synchroniser avec les actions des postes de travail précédents ou suivants.
  • Les capacités de surveillance et de réaction des systèmes flexibles nécessitent du matériel supplémentaire, ce qui entraîne un coût global plus élevé pour le système

  • Les compétences techniques nécessaires pour mettre en place et exploiter un système flexible sont plus importantes

  • La recherche, la quête et la correction constantes du servomoteur pendant la période d’arrêt peuvent compromettre la précision

 

Contactez les ingénieurs Camco de DESTACO à l’adresse e-mail camco@destaco.com, ou appelez le 888-DESTACO (337-8226) pour toute question sur votre application spécifique.

Back to Top