Comparaison pinces blindées et pinces scellées Pinces étanches

Les pinces peuvent être conçues pour fonctionner efficacement dans tous les types d’environnement de travail. Bon nombre de ces environnements entrent dans les catégories « sale/contaminé » ou « salle blanche ». Selon l'opération, les composants de la pince, l'environnement de production, ou les deux, devront être protégés par des protections ou des garnitures standard ou personnalisées.

L’écran ou le joint doit fonctionner de manière à détourner les débris du mécanisme de préhension dans un environnement sale ou à empêcher la graisse et les contaminants internes de s’échapper de la pince dans un environnement propre.

La nécessité de trouver le meilleur type de blindage ou de joint pour protéger la pince rend le processus de sélection plus complexe, mais il est impératif d’identifier le blindage ou le joint approprié pour éviter tout dysfonctionnement ou toute panne qui compromettrait les performances globales du système de maintien au travail ou de prélèvement et de mise en place.

RUA Family

DESTACO PROPOSE DES OPTIONS DE PROTECTION BLINDÉE ET ÉTANCHE POUR SA GAMME DE PINCES.

Pinces blindées (Séries RUA, RTH, DPL,DPG, PPC & RPE)

  • Une pince blindée est recouverte d’éléments de couverture qui sont placés à proximité les uns des autres, sans se toucher. Cette configuration sépare les composants mobiles internes de la pince de l’environnement extérieur, ce qui réduit la probabilité que de la saleté ou des contaminants pouvant altérer les performances de la pince y pénètrent.

  • Les capots sont disponibles sous de nombreuses formes, y compris sous forme de capot métallique en tôle, de soufflet ou de bavettes. Les capots peuvent être intégrés à la construction de la pince, dans le cadre d’une offre standard ou spéciale. Dans le cas contraire, ils peuvent être ajoutés par l’utilisateur lors de l’intégration du système.

  • Le choix d’une protection appropriée exige également que l’utilisateur tienne compte de l’orientation du préhenseur par rapport à la direction à partir de laquelle les contaminants vont le frapper. Cela réduit la quantité de débris pouvant entrer en contact avec le capot lors du fonctionnement.

Pince étanche (séries RP, RPS , RPB , DPDL , RPM/RPMC , & & FUA )

Une pince étanche est protégée par un revêtement qui le sépare totalement de l’atmosphère extérieure. Deux types de garnitures de pinces sont disponibles :

  1. Les pinces à joints mobiles « de contact » sont placées entre les composants extérieurs actifs de la pince et le boîtier, où ils servent à expulser les contaminants ; cette expulsion des contaminants signifie que les pinces à joint de contact ne sont pas conçues pour être utilisées dans des applications de salle blanche stricte.

  2. Les joints d’amorçage ou à soufflet relient un couvercle imperméable qui se dilate et se contracte et qui fixe les parties mobiles extérieures au corps principal du préhenseur. Les joints d’amorçage ou à soufflet sont les mieux adaptés aux environnements sales et humides, et sont même conçus pour être utilisés dans des applications immergées.

Le Buna-N (nitrile) est le matériau le plus courant des joints, avec le Viton® et le silicone utilisés dans les applications à haute température et les joints métalliques sont disponibles dans les conditions extrêmes de chaleur et/ou de contamination.


Pour plus d’informations, veuillez contacter nos experts rechercher sur votre navigateur notre gamme complète de produits de pince !

Back to Top